请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563YBGEVM-DC 主题中讨论的其他器件:TAS2563
您好,我在调试 TAS2563 EVM 时遇到了以下问题,您能为我分析一下吗?
PPC3将增益,为0dB 时的1 μ s 波形
PPC3将增益,为3dB 时的2 μ s 波形
PPC3将增益设为6dB 时的3,波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我在调试 TAS2563 EVM 时遇到了以下问题,您能为我分析一下吗?
PPC3将增益,为0dB 时的1 μ s 波形
PPC3将增益,为3dB 时的2 μ s 波形
PPC3将增益设为6dB 时的3,波形
您好 ,更新如下:
e2e.ti.com/.../TAS2563_2D00_TAS2560_2D00_Distortion-problem.pptx
您好!
您能否提供用于测试的 PPC3文件? 我想仔细检查配置。
我将在我的一侧重复一个类似的测试、以比较结果。
关于 BGA 测试、器件可以根据配置发送不同的数据。 如果您使用的是终端系统集成、则有一个用于选择输出数据的控件。 如果您直接使用 PPC3来配置器件(而不是终端系统集成)、则可以使用 Device Control (设备控制)面板来选择输出数据、该数据位于 TDM 发送器配置下。
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器