This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:HPLOUT 和 LOP&LOM 之间的差异

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984363/tlv320aic3104-the-difference-between-hplout-and-lop-lom

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件:TPA6138A2

尊敬的:

问题1,在数据表中,第39页显示“每路驱动30mW 到16 Ω 负载” 我可以理解它可以直接驱动耳机,无需外部 D 类 AMP,它对吗?

但是、左右 LOP&LOM pin27、pin28、pin29、pin30 必须连接 到外部,右侧的音频功率放大 器、而不是?右侧的音频功率放大器

问题2:我是否可以将 Line_Out _R/L 连接到 MIC1或 MIC2引脚,意思是将输入连接 到输出作为环路(__LW_AT__消除噪声)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    问题1:您的理解是正确的。 无需外部放大器、此驱动器可直接驱动32 Ω 负载。 线路输出的最小负载(LOP/M)为10kohm、通常连接到 D 类放大器等外部放大器。

    问题2:是的、您可以将模拟输出连接回编解码器的交流耦合输入。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaron:

    如果 I LOP/M + D 类 TPA2010D2+耳机,但 TPA2010D2是耳机的差动信号,、 我是否应该选择 TPA6138A2而不是 TPA2010D2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    我不是这些器件的专家、但似乎您是正确的。 我看到 TPA2010可以使用单端输入、但我在数据表中没有看到任何有关单端输出的内容。  请随时发布有关 将 TPA2010和 TPA6138用于单端输出的新主题、以便这些器件的专家可以作出响应。  

    此致、

    Aaron Estrada