This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:启用/禁用 DRC 功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984773/tas5548-drc-function-enable-disable

器件型号:TAS5548

各位专家、您好!

我对 TAS5548 DRC 功能有疑问。

是否可以切换 DRC 功能启用/禁用?

例如

1.当系统检测到异常事件,如 D 安培输出级的过流,系统将启用 DRC 功能

2.清除异常事件后、系统禁用 DRC 功能

 

此外、如果可能的话、您会告诉我以下几点吗?

从 DRC 禁用到 DRC 启用的持续时间

DRC 功能切换期间的-POP 噪声(启用<->禁用)

 

如果您能给我建议、我将不胜感激。

 

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    您可以尝试使用寄存器0x96和0x97来打开/关闭 每个独立通道的 DRC 功能。 关于开关期间的噼啪噪声、DRC 应自行处理攻击/释放速率以平稳过渡。 预计不会出现明显的噼啪噪声。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    感谢你的答复。

    我知道我们可以使用寄存器0x96和0x97为每个通道切换 DRC 功能。

    关于"释放"、它是否与数据表第7.416节中的"衰减"相同?

    此外、持续时间由下方的攻击时间/衰减时间指定。 我的理解是否正确?

    如果您能给我建议、我将不胜感激。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    Sam 很重、今天有时间时、他会向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    是的、我指的是"衰减"。

    您的理解是正确的。  您可以直接使用真实音乐进行测试、并验证是否没有声音弹出。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦-圣、您好!

    非常感谢您的更新。 我从 SAM-SAN 获得了更新。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam-San、

    非常感谢您的建议。

    我了解详细信息。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi