请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5760M-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1、
您好、Sirs、
您是否愿意提供汽车级音频放大器的建议:
I2S/TDM 接口
2. I2C 控制
3.>=8W、8 Ω 负载
4.用于 AEC/NR 的 SDOUT
TAS5720A-Q1和 TAS5760M-Q1的规格、但没有针对 AEC/NR 的 SDOUT 后处理。
谢谢、此致、
陈耀恩
2021年4月3日