This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M-Q1:需要适用于 AEC-NR 且具有 SDOUT 的汽车级音频放大器的建议

Guru**** 1128060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS5760M-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983515/tas5760m-q1-need-suggestions-of-automotive-grade-audio-amplifier-with-sdout-for-aec-nr

器件型号:TAS5760M-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5720A-Q1

您好、Sirs、

您是否愿意提供汽车级音频放大器的建议:

I2S/TDM 接口
2. I2C 控制
3.>=8W、8 Ω 负载
4.用于 AEC/NR 的 SDOUT

TAS5720A-Q1和 TAS5760M-Q1的规格、但没有针对 AEC/NR 的 SDOUT 后处理。

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月3日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我们目前没有任何具有 SDOUT 的汽车器件。 我假设这适用于汽车应用?  


    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 是的、它适用于汽车应用...Wayne Chen