Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168
我们在受控模式 TDM8 512xF、48kHz、主时钟为24.576MHz 中使用编解码器。
LRCLK 和 BCLK 由 DSP 提供。 编解码器和 DSP 的主时钟来自同一个源。
编解码器和 DSP 均配置为 I2S TDM8音频格式。
编解码器的 TDM8输出不会锁定到 LRCLK 帧的起始位置。 相反、它会在偶尔的地方锁定。
如果我重新启动 DSP、TDM8会在不同的位置锁定、但仍然不会锁定到 LRCLK 帧的起始位置。
这可能是什么原因?
另一个问题。 在其中一个编解码器(我们使用四个)中、我们只需要使用 AD、但不需要使用 DA。
然而、如果 DA 音频时钟未连接、这个编解码器的输出没有 TDM8。
它应该是这样吗?
谢谢、
Gennady