This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:Vref/VCOM 模式

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985587/pcm5102a-vref-vcom-mode

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件:PCM5122

您好、支持团队、

在数据表中的"建议运行条件"下、AVDD 的 VCOM 模式和 VREF 模式是什么?

另一方面、AVDD 定义为电气特性 P9的不同值。

哪一项是正确的值?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    这实际上是 PCM5122器件的保持、非常相似。 PCM5102A 是一款较小的器件、不具有 I2C 访问和 VREF/VCOM 模式。 PCM5122数据表介绍了 VCOM 和 VREF 模式之间的差异-但 PCM5102A 仅支持 VREF 模式、因此这实际上是表中唯一应列出的项目。 我将通知系统团队、看看我们是否可以将其从表中删除。

    "建议运行条件"表介绍了为实现最佳性能而建议的电源电压。  电气特性表显示了功能运行的最小值和最大值。   

    由于此器件在 VREF 模式下运行、输出的满量程振幅由大约3V 的内部基准电压决定。  建议的最小 AVDD 电压为3.2V、以确保基准有足够的运行余量。  在 VCOM 模式下、振幅由 AVDD 电源的电阻分压器决定、这意味着当电源电压较低时、振幅将按比例减小、这就是 AVDD 可低至3V 的原因。  同样、PCM5102A 仅支持 VREF 模式。

    谢谢、

    Paul