This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:USB-MODEVM 驱动程序安装失败

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109EVM-K, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984337/tlv320aic3109evm-k-usb-modevm-driver-install-failure

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104-Q1

大家好、

现在、我正在尝试在 Windows 10操作系统中测试 TLV320AIC3109EVM-K。
已成功安装 AIC310x GUI 并更新了 NI VISA、但未能按如下所示安装 USB 设备驱动程序。
我不确定是否需要管理员权限来安装驱动程序、但它会根据 TI 政策锁定以安装驱动程序?

尝试在 USB-MODEVM 上安装 USB-MODEVM_Vista&7.inf 、USB-MODEVM_WDM.inf 文件几次但失败、也无法在 GUI (TLV320AIC3104-Q1)上检测到它。

请告诉我如何安装 USB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    很遗憾看到您在这里遇到了一些问题。 在安装驱动程序之前,是否禁用了 Windows 驱动程序签名强制? 这些驱动程序未签名、Windows 10要求对驱动程序进行签名。  可以 通过执行以下步骤禁用驱动程序签名实施:

    1.进入 Windows 设置

    2.单击"更新和安全"

    3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡

    4.进入高级启动并重新启动 PC

    5.然后转至疑难解答-->高级选项

    6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”

    7.启动设置-->重新启动

    这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 USB-MODEVM 驱动程序未签名、这在尝试安装驱动程序时似乎会导致问题。 我建议按照上述步骤操作并重新安装驱动程序。  

    此外、您是否还可以提供 EVM 的图像、以便我可以确保 SW-2处于正确的位置?

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的支持。

    我尝试遵循此指南、但无法重新启动 BitLocker 恢复、需要 IT 团队提供恢复密钥、 最后安装了驱动程序。

    无论如何、再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenny、

    不用客气! 我将此帖子标记为 TI 认为已解决并关闭此主题。  

    此致、

    Aaron Estrada