This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:PCM4222的 PSRR 规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982649/pcm4222-psrr-specification-for-pcm4222

器件型号:PCM4222

您好!

我检查了 PCM4222数据表、但未找到 IC (VCC1和 VCC2)电源抑制比的规格。 这些值是否在其他地方指定、或者您能否提供这些数字?

谢谢、
Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    我相信我们不能随时获得这些数据、但我可以测量这些数据并返回给您! 请允许我在几天内收集数据。

    最棒的

    Zak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    我能够测量此值、并且在测量的频率范围内、PSRR 介于74-78dB 之间。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak、这回答了我的问题。