This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:音频编解码器兼容

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985222/tpa3113d2-audio-codec-compatible

器件型号:TPA3113D2

大家好、团队、

我的客户计划 使用 TPA3113D2、您能否与我们分享 TI 器件的兼容音频编解码器? 它们 具有 来自 BT 模块的 PCM 输出、并且具有12V 2.5W 立体声扬声器。 通信 IC 之间的电流。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    首先、TPA3113不需要 I2C 进行配置。

    很抱歉、音频编解码器不是放大 器产品线。 我不熟悉音频编解码器器件。 请与音频编解码器产品线签订合同以获得支持。

    此致、

    Derek