This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:调整播放速度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985034/tas2505-adjust-playback-speed

器件型号:TAS2505

大家好、

你好。

客户 对该器件有疑问。 下面是客户的询问

"

我对您的 TAS2505产品有疑问、该产品用于我的项目之一。 它是扬声器放大器 IC 我现在的问题是、当我播放一些音乐时、输出声音像芯片时、看起来播放速度更快、我有办法调整播放速度吗? 还是采样率?

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    器件的采样率由 DAC_FS 和相关时钟树设置: www.ti.com/.../slau472.pdf

    您可以尝试以倍数调整器件的采样率、以检查它是否会影响输出、例如。 如果使用48kHz、则为24kHz。 但是、我认为这实际上可能与数字音频源相关。

    我可以通过检查您的配置设置并确认它适用于您的输入数据格式、我需要您的初始化脚本、BCLK、WCLK、MCLK (如果使用)频率和每字位数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器