This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:关于采样频率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM5102EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982384/pcm5101a-about-sampling-frequency

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:PCM5122、 PCM5102EVM-U

您好、E2E、

我查看了数据表的表10。
该器件是否能够将采样频率设置为125kHz?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    器件将尝试自动检测输入时钟并自动配置其时钟树。  该器件的自动配置假设时钟频率大于1倍、1倍、2倍、4倍和8倍、分别为44.1kHz 和48kHz。  由于125kHz 在几组常见频率之间、因此它可能无法解析最理想的时钟树设置、从而导致性能下降。  

    相反、我建议您查看 PCM5122。  该器件具有 SPI/I2C 接口、允许用户手动配置时钟树、从而支持更多的输入采样率。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的答复。

    >>这可能导致性能下降。  

    目前、我们尝试使用 PCM5102EVM-U (将5102更改为5101)。
    输入信号:1kHz、0dBFS
    FS:125kHz 或375kHz
    EVM 不输出。

    我是否在程序中犯了错误?
    还是器件的性能?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您将什么频率用于其他信号?

    SCK=?

    BKC=?

    LRCK = 125kHz

    您使用什么格式的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    情况已经发生了变化、所以我将更改这个问题。
    器件的模拟输出已实现。 但是、信号混叠会添加到输出频率特性中。
    这是因为器件的输入与建议值不同吗?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您看到了哪些信号? 该器件确实会产生带外噪声。