This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985007/tlv320adc3101-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101

 测量控制板中使用的电流。 现在、我有以下问题。

我们的目标平台是:Qualcomm MSM8953系统:Android7.1。 您能否提供相应的驱动程序和数据?

2.还有一个问题。 是否可以通过 I2S 独立收集6个单端输入输出通道的音频数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不为不同平台提供自定义驱动程序。 我们提供的 Linux 驱动程序可能是一个很好的起点、但我不确定在 Android 系统中使用该器件需要什么。  

    ADC 只是一个立体声 ADC、因此只能同时输出2个通道、但输入可复用以选择不同输入引脚上的信号。

    最棒的

    Zak