This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:WCSP 焊盘的线宽

Guru**** 2551390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984189/tpa2028d1-line-width-from-wcsp-pad

器件型号:TPA2028D1

大家好、团队、

我收到了有关音频放大器电路模式的问题。 如果您能查看并向我们提供一些反馈、我将不胜感激。 任何简短的反馈都是可以的。

它们的主要关注点是线宽。 请参阅以下几点。

问题:线宽
关于数据表内容的确认、这是否意味着 WCSP 焊盘的抽屉线的宽度为75um 到100um?
 目前、我在0.18mm 的位置拉出、但它太厚了吗? 如果这是100um、则只有大约0.1A 的电流可以流动、这是可以的吗?
 0.18mm 有问题吗? 这是 CSP 制造问题吗?

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不建议使用大于100um 的走线宽度、因为它们会降低器件的关断状态、并会影响可靠性。 对于电流计算、您使用什么作为铜厚度来获得100um 布线宽度的0.1A?  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表面层厚度为0.04 mm、略厚1盎司(0.035 mm)。

    我们还通过电子邮件向客户发送了其他材料、希望这些材料对您有所帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您的匆忙、但由于客户似乎正好在设计完成之前、如果您能尽快给我们一些反馈、我们将不胜感激。

    如果可能、如果您能在本周为我们提供一些反馈、我们将不胜感激。 对"线宽"和"GND 屏蔽"进行任何形式的简短评论都会对我们有所帮助。

    如果您需要任何其他信息、请联系我们。  

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到了您的电子邮件、现在将继续在那里进行对话、并将在我们完成后在这里发布摘要。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过我们的电子邮件对话总结:  

    • 建议将药屉线的宽度保持在100um  
    • 添加 接地屏蔽有利于器件的 EMI 和热性能

    此致、  
    Justin Beigel