This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:适用于应用的编解码器

Guru**** 2519510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3109-Q1, TLV320AIC3107, TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984940/tlv320aic3104-suitable-codec-for-application

器件型号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1TLV320AIC3107TLV320AIC3007

大家好、团队、

您能否检查 TLV320AIC3104 是否是满足 以下要求的正确编解码器?

I/F:I2S 或 USB

DAC: 单声道或更多

MIC 输入:单通道或更多

内部 D 类放大器:无需使用、首选外部放大器

如果 TI 有更好的编解码器、请告诉我。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    是的、TLV320AIC3104是一款流行的编解码器。  我已就以下要求提供了一些反馈:

    I/F:I2S 或 USB

    [TI]: AIC3104具有灵活的计时接口、支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 通用音频串行接口格式。

    DAC: 单声道或更多

    [TI]:AIC3104支持2个 DAC 通道以实现立体声输出。  TLV320AIC3109-Q1是一款单声道输入/单声道输出编解码器。

    MIC 输入:单通道或更多

    [TI]:AIC3104支持立体声输入的2个 ADC 通道。  TLV320AIC3109-Q1是一款单声道输入/单声道输出编解码器。

    内部 D 类放大器:无需使用、首选外部放大器

    [TI] AIC3104具有线性输出和耳机/耳机输出。  没有集成的 D 类放大器。  TLV320AIC3107和 TLV320AIC3007是采用集成 D 类放大器的同一系列器件、可供将来参考。