This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC32:AB 类至 D 类

Guru**** 2513515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982795/tlv320aic32-class-ab-to-class--d

器件型号:TLV320AIC32

你(们)好

耳机驱动器默认为 AB 类至 D 类、您能否帮助检查外设电路的更改和连接方法?

TLV320AIC3204指南,2.2.3.4耳机放大器 D 类模式,图2-6,图2-7,HPL.HPR,谢谢!

www.ti.com.cn/.../slaa557.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    输出级需要 LC 电路、如 D 类运行模式中的图2.-6所示。 除电路外、还有一个建议的 D 类运行加电序列、如应用参考指南(www.ti.com/.../slaa557)的第4.0.3节所述。

    如果您有任何疑问、敬请告知。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    也就是说、需要添加参考设计第14-15页中提到的 LC 滤波器、LC 滤波器是否直接连接到 HPL 和 HPR 引脚?

    图2-6和2-7显示了需要添加 LC 滤波器前面的运算放大器是内部编解码器运算放大器还是外部运算放大器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    AIC3254上 D 类耳机放大器模式的性能不如 AB 类模式。 对于音频应用、我们建议使用 AB 类放大器。 您能否告诉我们、您尝试使用 D 类模式驱动哪种类型的传感器(或负载)?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要使用 D 类驱动16 Ω 立体声耳机

    我想知道

    参考设计第14-15页中提到的添加 LC 滤波器的需要是直接连接到 HPL 和 HPR 的 LC 滤波器

    图2-6和2-7显示了 LC 滤波器前面的运算放大器是内部编解码器运算放大器还是外部运算放大器。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要驱动立体声耳机、我们不建议使用 D 类模式。 D 类模式下的失真较高。 建议使用 AB 类模式。

    对于 D 类模式、LC 滤波器连接到 HPL 和 HPR 输出。 图中的放大器位于器件内部。