This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI DAC 建议

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM4104, PCM1794A, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984588/ti-dac-recommendation

主题中讨论的其他器件:PCM1690PCM4104PCM1794ADAC11001A

您好!

是否有符合 ESS 技术、ES9028和 ES9038标准的 DAC?

谢谢。

此致、

Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、拼写错误。 它们不是 DAC 编解码器。  

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    我们没有任何器件可以在8通道的情况下达到此性能。  我们最具可比性的器件是以下器件之一:

    PCM1690 (8通道)

    PCM4104 (4通道)

    PCM1794A (2通道)

    如果这是一个利基应用、您还可以查看我们的20位 R-2R 器件 DAC11001A。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的快速回复。