This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:电容器更换问题

Guru**** 2970210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984580/opa134-capacitor-replacement-question

器件型号:OPA134

你(们)好。

我有一个较旧的高性能 DAC、我希望更换电路板上的一些较旧电容器。

我是一名业余电子套件构建人员、因此我不了解电路设计。

如果您查看电容:(请参阅随附的电路图)

左侧 DAC 通道上为256、257、260、261

356、357、360、361位于右侧 DAC 通道上

我认为这两种电路都显示为模拟接地电路?

有人安装了较低值的旧黑色栅极电容器(100uf 16V、而不是电路图中显示的220uf 25V)

我想知道的是、用什么电容器替代这些电容器的最佳电容器? 它们是否位于信号路径中? 它们是否应具有低 ESR? 低阻抗? 我应该使用哪些参数

在此应用中搜索 Mouser 或 DigiKey 以寻找替代电容器时?

如果对哪些工作做得好提出任何建议,将不胜感激。

谢谢、

Jason

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在原理图中很难看到您提到的电容器在电路中的位置。 如果我回答正确、请查看原理图这些电容器位于 PCM DAC 的每个电源引脚上。 如果正确、则这些是低频电源旁路电容器。 它们与一些值更小、频率更高的旁路电容器并联放置和连接。

    由于电路在使用100 uF 电容器代替原始220 uF 电容器时工作正常、这一事实告诉我们、这些电容器的值并不是特别重要。 但是、最好使用制造商的分配值。 它可能对单元的整体性能没有很大影响、但在对单元进行规格设计时、它是使用预期的组件完成的。

    如今、主要电容器供应商生产的电容器在技术和性能方面比几十年前更好。 实际上、请从具有低 ESR、足够击穿电压和适合所提供 PC 电路板空间的尺寸的主要制造商处寻找高质量电解电容器。 我对 DigiKey 和 Mouser 提供的产品的体验非常好。 我们使用这些和其他信誉良好的供应商提供的组件来提供满足 TI 评估模块(EVM)和其他电路需求的组件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您的快速回复和信息。 感谢您花时间回答问题。

    只是跟进您的反馈...

    Panasonic 和 Nichicon 均具有铝电解电容器-包括 OS-CON  铝有机聚合物电容器(表示特定的较低 ESR 值、较高的纹波电流值和较长的使用寿命)

    Nichicon 具有"音频"系列标准铝电解电容器(例如 Muse Fine Gold 或 KZ)、Panasonic 具有 FC 和 FR 系列。

    我的后续问题不是由任一或任何制造商认可(因为许多公司都有类似尺寸的产品适合)-我的问题是、标准或"音频"系列电容器在电路板上的这个位置更合适吗? 还是 OS-CON 电容器具有更低的 ESR 和更高的纹波电流规格、因此可提供更好的性能? 或者、是否有任何具有220uf 25V 且具有正确尺寸的电容器足够好?

    用户安装了黑色栅极这一事实让我认为这是信号路径中一个有点重要的电容器。 这就是精品酒店的价格

    您可能有的任何快速跟进想法。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    如果您看一下 DIY 音频论坛、您会发现有关电源旁路电容器的许多想法和建议。 我认为最重要的特性是、它在所需的频率范围内看起来尽可能低的阻抗。 因此、 用作旁路的电容器 应具有非常低的等效串联电阻(ESR)和非常低的等效串联电感(ESL)、以实现最有效的效果。  在某些频率下、 在几 kHz 范围之外、ESL 与电容器的电容会 表现出串联 谐振 超过该频率后、ESL 电感抗会增加、从而使旁路随着频率的增加而变得无效。 因此、通常使用另一个电容器(例如常见的100nF)旁路低频电解电容器。 该电容器值很受欢迎、似乎基于常见的做法。

    我不认为我会为此付出太多的努力。 听起来 OS-CON 电容器非常好、肯定能正常工作、但我怀疑成本较低、ESR 较低的电容器也能正常工作。 我怀疑任何人都将听到基于旁路电容器的音频系统的任何不同声音、尽管有些人可能会争辩说它们是可以的!

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 感谢您提供的信息!