你(们)好。
我有一个较旧的高性能 DAC、我希望更换电路板上的一些较旧电容器。
我是一名业余电子套件构建人员、因此我不了解电路设计。
如果您查看电容:(请参阅随附的电路图)
左侧 DAC 通道上为256、257、260、261
356、357、360、361位于右侧 DAC 通道上
我认为这两种电路都显示为模拟接地电路?
有人安装了较低值的旧黑色栅极电容器(100uf 16V、而不是电路图中显示的220uf 25V)
我想知道的是、用什么电容器替代这些电容器的最佳电容器? 它们是否位于信号路径中? 它们是否应具有低 ESR? 低阻抗? 我应该使用哪些参数
在此应用中搜索 Mouser 或 DigiKey 以寻找替代电容器时?
如果对哪些工作做得好提出任何建议,将不胜感激。
谢谢、
Jason
Jason