This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:XSMT 信号时序

Guru**** 2814835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984047/pcm5101a-xsmt-signal-timing

器件型号:PCM5101A

您好!  

您能告诉我 XSMT 的上升时间/故障时间吗? 数据表显示上升和故障时间最大值为20ns。

如果客户的系统无法在20ns 内满足设置信号的要求、将会发生什么情况? (20ns 太快、无法由他的系统设置、您能告诉我这种情况吗?)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    当边沿低于20ns 时、它仍然可以进入软静音模式、但也可能进入模拟静音模式。  如果边沿足够慢、器件的运行方式将与进入欠压保护模式一样。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    非常感谢您的评论。

    客户系统的 XSMT 上升/下降时间可能需要40ns ~ 50ns。 在这种情况下,器件将进入 “软静音”、“模拟静音”和“欠压保护”模式中的哪一模式?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件 XSMT 引脚可具有4种行为:

    1. XSMT 引脚为高电平、DAC 将处于正常运行状态。
    2. XSMT 为<2V 和>1.2V、器件将进入软静音模式、此时每个样本的音量将上升-1dB。  这将需要多达104个样本来斜升至0%FS。
    3. XSMT 小于1.2V、器件进入模拟静音模式、此时输出立即变为0V。
    4. XSMT 在20ns 内从>2V 转换到<1.2V、在这种情况下、输出将执行与条件2相同的软静音、但绝不会进入模拟静音。

     

    我附上了这方面的一些例子。  客户的解决方案类似于图像“条件2和3”,在这两种情况下,软静音行为可能会产生一些衰减,但 XSMT 在器件完全衰减之前将会<1.2V,因此会出现急剧下降。  

    如果这是一个有问题的函数、并且它们无法创建更快的边沿、那么我建议它们为 XSMT 引脚实现某种 RC 功能、在 XSMT <2V 和>1.2V 时、它们可以在该引脚上延长时间。

    这是条件2和3。  您可以看到、在 XSMT 引脚变为足够低的水平以触发模拟静音之前、会出现一些衰减。  

    在这里、您可以看到 XSMT 引脚降至模拟静音阈值条件3以下。

    这是软静音(条件4)。  XSMT 边沿足够快、以至于器件会缓慢衰减输出。  条件2也将如此所示。

    请注意、这些是在使用1.8V 逻辑的系统上测得的、因此阈值从2V 和1.2V 扩展到大约1V 和0.6V。