This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6166A2:TPA6166#39;s 麦克风输入和放大器输出的共模范围问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983223/tpa6166a2-question-of-tpa6166-s-common-mode-range-of-microphone-input-and-amp-output

器件型号:TPA6166A2

您好、Sirs、

您是否会建议 TPA6166的两个规格?

RING2和 SLEEVE 上 TPA6166的麦克风输入信号的共模输入范围。
2. MOUTN 的最大输出电压




具有24dB 增益和2.6V 麦克风偏置、我在 MOUTN 上得到1.3V 直流偏置、在 MOUTN 上得到2.4Vp 信号。 这意味着最大输出摆幅为0.848Vrms。

(1) 24dB 增益、~输入范围为0.848/15.84 μ V = 50mV
(2) 12dB 增益、 ~输入范围为0.848/3.98 μ V = 200mV

我的计算结果是否符合 TPA6166的规格?






谢谢、此致、

陈耀恩
2021年4月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    麦克风前置放大器的输出共模额定值为0.4xMICVDD (来自数据表)
    尽管您的计算似乎正确、但规格中未包含输出电压范围。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    非常感谢。 您是否会建议 RING2和 SLEEVE 上麦克风输入的共模输入范围?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年3月10日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我要说、范围从 GND 到 MICVDD、可能存在一些不是轨到轨的限制。
    我可以尝试获取一些值、但由于其他正在进行的紧急项目、这可能需要几天的时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ivan。 请提供 INL、INR、RING2和 SLEEVE 的共模输入范围规格、以供客户进行系统级验证...Wayne Chen