This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011音频放大器的伪差动输入

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984374/tpa2011d1-pseudo-differential-inputs-for-tpa2011-audio-amplifier

器件型号:TPA2011D1

您好、Sirs、

您能不能帮助我们查看 TPA2011放大器的伪差分输入的接地计划。
我们的概念是隔离有噪声的主接地平面图和干净的模拟接地、从而提供更好的 CMRR。  



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年9月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    当您说主接地平面图时、您是否在该接地平面中包含其他部件(模拟或数字)? 您可以如图所示将编解码器和放大器接地分开、但请记住、放大器仍然建议使用模拟接地平面连接到接地引脚。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    非常感谢。 主接地平面图包含其他模拟和数字部件。 模拟接地平面图包含模拟小信号。 我们 将 D 类 PWM 信号 与模拟接地平面图隔离、以避免 对敏感的小型模拟输入信号产生高能量 PWM 干扰。 我们是否应该为 D 类输出级制定第二个模拟接地计划?  

    陈耀恩
    2021年3月10日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    通常、您将 TPA2011连接到模拟 GND 以避免来自其他高频数字信号的噪声。 如果您有能力、我建议您使用另一个模拟接地平面来实现 TPA2011、并使用主接地平面上的一些模拟部件。  

    此致、  
    Justin Beigel