This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2008D2:PCB 布局检查

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983879/tpa2008d2-pcb-layout-checking

器件型号:TPA2008D2

尊敬的团队:

祝你度过美好的一天! 这是来自中国 NWC MM 团队 FAE 的迪伦。 我将与您接洽、因为我发现 D 类音频放大器存在潜在的业务增长机会。 我发现您也是 TPA2008D2的所有者。 我可以向您的团队提出一些支持需求吗? 如果您不是满足技术支持需求的合适人员、您能否让正确的人员参与其中?

 

支持需求:

  1. 客户感到困惑的是、他们是应该将 TPA2008D2的 PCB 布局与所有编解码器模拟一起放置、还是应该将 AMP 输入端子放置在模拟侧? 还是应该将该芯片组和扬声器置于数字端? 你有什么建议吗?
  2. 在另一种情况下、由于扬声器的位置、无法将 AMP TPA2008D2和扬声器放置到编解码器的模拟部分。 您还能提供一些建议吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!  

    我们的团队将查看此主题、并尽快向您作出响应。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!  

    只是想 在此总结一下电子邮件对话。  

    最好对 TPA2008D2使用模拟 GND、并且模拟 GND 应短接至原理图上的数字 GND。 至于扬声器、由于它们是差分连接、不需要连接到 GND、因此它们的放置应该没有问题。  

    我现在要结束这一主题、但如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致
    Justin Beigel