This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101-Q1:TLV320ADC3101的单端和差分增益

Guru**** 2502855 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982532/tlv320adc3101-q1-single-end-and-differential-gain-of-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

团队、

我想知道红色矩形的含义。  

  下面是我们的测量。

结果是否正确?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    ADC 的满量程输入为1.414Vrms、因此对于单端、可通过6dB 的升压来获得高达1.414Vrms 的.707Vrms。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您是说单端电源轨中有6dB 的升压吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    当模拟输入配置为单端使用时、是的、会有6dB 的升压。 如上所述、这将实现 ADC 的满量程输入。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    我仍然有问题。 在我的测量中、我们输入单端10mVrms。 输出信号可以是6bB (内部)+32dB (设置)、10m*2*40~800mVrms

    但我的结果是400mVrms。 我有什么误解吗?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您在 E2E 中提出此问题、让我和 Aaron 一起讨论。

    您好、Aaron、

    很抱歉、中断、请参阅下面的修改图、因为 TLV320ADC3101转换模拟输入、单位为 dBFS。

    您能否检查此测量结果是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您可以给我们一些意见吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam 和 Roy、您好!

    在此对延误表示歉意。 我在过去几天都不在办公室,刚刚回来。  

    在进行计算时、对于 SE、我预期为~-5dB;对于差分~-11dB、施加32dB 的增益。 您的计算结果与我的计算结果一样正确、没有考虑任何错误。  

    此致、

    Aaron Estrada