This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109EVM-K, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984335/tlv320aic3109evm-k

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104-Q1

大家好、

现在、我正在尝试在 Windows 10操作系统中测试 TLV320AIC3109EVM-K。
已成功安装 AIC310x GUI 并更新了 NI VISA、但未能按如下所示安装 USB 设备驱动程序。
我不确定是否需要管理员权限来安装驱动程序、但它会根据 TI 政策锁定以安装驱动程序?

尝试在 USB-MODEVM 上安装 USB-MODEVM_Vista&7.inf 、USB-MODEVM_WDM.inf 文件几次但失败、也无法在 GUI (TLV320AIC3104-Q1)上检测到它。

请告诉我如何安装 USB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lenny、

    对此表示歉意。 我刚刚回到办公室。  

    我还想查看其他一些内容。 第一个步骤是确保在安装驱动程序期间禁用了 Windows 驱动程序签名实施。 您能否确认此 Windows 功能是否已禁用? 如果没有、我建议通过执行以下操作来禁用此功能并安装必要的驱动程序:

    1.转至 Windows 设置

    2.单击"更新和安全"

    3.转至左侧的“Recovery (恢复)”选项卡

    4.进入高级启动并重新启动 PC

    5.然后转至疑难解答-->高级选项

    6.在窗口底部,单击“查看更多恢复选项”

    7.启动设置-->重新启动

    这将禁用 Windows 的驱动程序签名并重新启动 PC。 然后,您可以在 PC 重新引导后重新安装驱动程序。 请告诉我这是否有帮助。  

    我要在这里检查的第二件事是 SW-2设置。 我看到您已链接上一篇讨论此问题的文章。 您是否能够确认 SW-2处于正确位置? 如果您提供图片、我可以查看并确认。  

    此致、

    Aaron Estrada