This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:从上电到模拟输出的确切时间

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984616/pcm1754-q1-exact-time-from-power-up-to-analog-output

器件型号:PCM1754-Q1

您好!

我的客户希望估算从上电到启动模拟输出的确切时间。

在数据表说明中、似乎有时间提供1024个系统时钟、1/fs 用于寄存器初始化、以及单位组延迟。 但是、下图中显示的红色箭头中似乎还有另一个延迟。 该延迟可以有多长时间?  

此外、请告诉我如何知道设备组延迟。

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    这种确切的时序从未表征过、但我希望该器件能够非常快速地初始化、初始化时间小于1ms。

    群延迟估计介于18fs 至20fs 之间。  在我的工作台上、我测量了大约20/fs。

    谢谢、

    Paul