This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794:有关 PCM1794A THD+N 规格的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984709/pcm1794-questions-about-pcm1794a-thd-n-spec

器件型号:PCM1794

大家好、

使用 PCM1794A 的客户、他们对此部件有以下问题:

数据表 P6显示了以下 THD+N 结果、测试条件为0dB、0dB 的电压是多少?

2.该 THD+N 规格的测试频率是多少?

3、客户看到不同 FS 下的 THD+N 不同、但客户没有看到太大差异、您还有其他意见吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    1、0dB 意味着我们有一个满量程输出、对于表的该部分、该输出为4.5VRMS:

    我们通常使用 1kHz 输入信号测试 THD+N。

    3、THD+N 的测量结果是否可以接受? 当采样率上升时、我预计 THD+N 会略有增加、但这些也是典型值、可能会有所不同。  外部滤波器也会影响这一点、因为它可以消除更多的带外噪声。

    谢谢、

    Paul