This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:主时钟源

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, AM4378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984192/tlv320aic3106-master-clock-source

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: AM4378

我正在使用 AM437x 和 TLV320AIC3106音频编解码器开发系统。
在文档"音频器件的音频串行接口配置"(slaa469a.pdf)中、它们不建议使用独立主时钟(请参阅图像)、但在 ARM MPU AM4378通用 EVM 中、它们使用此配置(请参阅图像)。

应该使用哪种配置?
每种配置的优点或缺点是什么?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenny、

    我将始终遵循应用手册中的建议。 如果您看一下时钟和 AIC 之间的电平转换器、您会注意到 MCLK 和 DIN 被设定为 AIC 的输入、而 BCLK 和 FSYNC 是输出、尽管箭头指示了其它情况。 在这种情况下、AIC 实际上充当总线主控、从 MCLK 生成时钟、这样它与应用手册一致。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    真诚地、非常感谢您的明确回答!

    祝你度过快乐的一天! 此致!