This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:原理图审阅

Guru**** 2810005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983954/tas5825m-schematic-review

器件型号:TAS5825M

各位专家、您好!

您是否会按照附件进行查看?

https://tidrive.itg.ti.com/a/O_dm5Lf3ZvQp92b-/49772971-a9a5-4527-bd91-69bf8d422609?l

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我是否可以知道此应用的 PVDD 电压? 最大输出功率及其负载?

    在我这边、建议检查:

    PVDD 去耦电容、4.7uF 去耦电容是不够的。 TI 至少申请2*(22uF + 22uF +0.1uF)。  

    PVDD 去耦电容的额定电压:建议大于 PVDD*1.35V

    3. BST_A/B/C/D 电容:需要为0.47uF 而不是0.22uF。 请参阅最新的数据表。

    BR、

    别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    感谢您的反馈。 下面是您的问题的答案。
    -PVD=20V
    - Po = 2W@4 Ω

    我对自举电容值有疑问。 根据 EVM、该值为0.22uF。 但数据表中提到它为0.47uF。 客户是否应参阅数据表?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    PVDD 20V 的额定电压不够、请遵循建议。

    理解您的困惑、但请使用0.47uF。

    有关详细说明、请参阅数据表。

    BR、

    Alix Wan。