This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MRMTEVM:能否在 purepath3中提供 TAS5766M 应用程序?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984592/tas5766mrmtevm-could-you-provide-tas5766m-app-in-purepath3

器件型号:TAS5766MRMTEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5766M

尊敬的 TI 专家:  

TAS5825和 TAS2805能够在 TI 网站上申请应用。 但是、TAS5766在 TI 网站上找不到该应用程序。

能否在 purepath3中提供 TAS5766M 应用?

这是需要应用程序的负责人的电子邮件地址。

op64@tjmedia.com

lsd032@tjmedia.com

ericdsk@tjmedia.com

downey.kim@arrow.com

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    完成。

    BR、

    别名