This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48310:此部件是否实现 B-D 调制?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983376/lm48310-does-this-part-implement-b-d-modulation

器件型号:LM48310

数据表描述了输出 使用一个提供无滤波器操作的调制方案、但是调制方法未被描述或识别。 数据表未以 更高 TI 功率放大器的方式显示两个 H 桥输出之间的时域关系。 了解此器件以及 TI 生产的任何无滤波器音频放大器的这些信息会有所帮助、为此、可以假设 TI 产品中无滤波器 D 类是采用 BD 调制的通用 D 类吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    此部件使用 BD 调制。 数据表的"通用放大器功能"部分介绍了这些调制

    '在未施加信号的情况下、输出(VOUTA 和 VOUTB)以50%的占空比在 VDD 和 GND 之间切换、从而导致两个输出取消。 这种消除会导致扬声器上没有净电压、因此空闲状态下没有流向负载的电流。 施加输入信号后、LM48310输出的占空比(脉宽)会发生变化。 对于增大输出电压、VOUTTA 的占空比增大、而 VOUTB 的占空比减小。 对于降低输出电压、则会发生相反的情况。 两个脉冲宽度之间的差异产生差分输出电压。"  

    输出的时域关系显示在本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf 的第2.2节中

    此致、

    Arthur Brown