This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:在没有时钟输入的情况下提供电源时、强制输出"低&quot

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984339/pcm1808-q1-dout-forced-low-when-power-is-supplied-without-clock-input

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、

我想再次检查供电但不提供时钟时 DOUT 是否强制为低电平(非高阻抗)?

DOUT 只有在完成复位并开始淡入开始后才会激活、对吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji-San、

    您的理解是正确的。

    最棒的

    Zak