This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:数据格式

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984355/pcm1808-q1-data-format

器件型号:PCM1808-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808

大家好、

我对下面 Format=Low 设置中 PCM1808的数据格式有疑问。  

第一。 1个 LRCK 周期中有多少个 BCLK 周期或数据位?

2。 DOUT 是否在 LSB 输出后保持最后一个数据值、直到通道切换?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji-San、

    PCM1808可支持48块/帧或64块/帧。 如果为64、则根据 I2S 协议、每个通道的剩余8个 LSB 将填充为0。

    最棒的

    Zak