This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:延迟时间

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984280/pcm1754-delay-time

器件型号:PCM1754

您好!

我想知道 PCM1754的延迟时间。

我找到了以下主题。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/audio-forum/508704/pcm1754-delay-time-definition

Justin-San 说,这是 一个18个 FS。

但是、他显示的链接(e2e.ti.com/.../1845290 已过期。

此值(18/FS)是否仍然有效?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    根据我的基准测量结果、我发现延迟约为20fs、但这是一种难以测量的方法。  采用该规范的 PDS 的最后一个版本显示为18/FS。  该数字可能基于仿真。  最终、PDS 中不再指定延迟时间。   

    应该注意的是、如果这是客户的问题、我希望器件之间的延迟是相同的。

    谢谢、

    Paul