This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在进行的项目需要具有 PCM 和 SPI 接口的8位单通道音频编解码器

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983558/8-bit-single-channel-audio-codec-with-pcm-and-spi-interface-required-for-on-going-project

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100TLV320AIC3110

尊敬的团队:

我们目前正在将 NAU8812YG 音频编解码器用于我们的一个电信网关。 我们为一个电信网关使用32个编解码器。 由于 NAU8812YG 编解码器短缺且交货周期非常长、我们希望使用 TI 现货库存的编解码器重新设计电路板。  

编解码器要求:

1.8kHz 采样率

2.单通道音频编解码器(1个 ADC,1个 DAC)

应支持 PCM 和 SPI  

由于在同一电路板上部署了32个编解码器、因此我们应该能够从每个编解码器生成不同的时隙。  

最重要的是库存应可立即购买。  

申请 TI 论坛以推荐符合我们标准的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所讨论的器件是具有1W 8Ω 扬声器驱动器的单声道(1通道 ADC/1通道 DAC)编解码器。   

    查看 TLV320AIC3100或 TLV320AIC3110器件。  这些器件为单输入和单声道(AIC3100)或立体声(AIC3110)输出。  它们在几乎所有方面和规格都优于竞争对手的器件、可通过 TI 网上商店购买。  尽快下订单以确保供应安全。