This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:MSR/NPR 默认条件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983319/pcm1774-msr-npr-default-condition

器件型号:PCM1774

您好!

NPR 和 MSR 的默认值如下所示为"0";

另一方面、数据表的表9中没有显示所有"0"数据。

这是否意味着内部 PLL 在默认条件下被禁用?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我的理解是、PLL 默认被禁用、只有当您在主模式下使用器件时才需要 PLL。

    谢谢、

    Paul