This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:时钟设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983331/pcm1774-clock-setting

器件型号:PCM1774

您好!

我的客户正在尝试如下设置时钟频率;

SCLK:8MHz、FS:31.25kHz、BCLK:1MHz

在本例中、BCLK/Fs=32。

但是、数据表的表9/10中的位时钟没有"32"。

这是否意味着此设置不合适?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    他们是否在主模式下使用器件? 表9和10仅适用于主模式。  如果它们从外部提供 I2S 信号、则无关紧要。

    如果它们需要 PCM1774为 bck 供电、并且 I2S 从站仅支持 bck = 32×FS、则可以在突发模式下运行器件。

    谢谢、

    Paul