This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:添加56kHz LPF 时降低可闻噪声

Guru**** 2580945 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983394/pcm1681-mitigate-audible-noise-when-56khz-lpf-is-added

器件型号:PCM1681

大家好、

客户在 PCM1681的输出端添加了双极有源滤波器、截止频率为56kHz。
但是、虽然 fc 为56kHz、超出可闻频率范围、但可闻噪声得到了缓解。

当它们使用简单的 RC 滤波器时、也可以降低可闻噪声。

您能估计发生这种情况的原因吗?

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    要说明的是、在添加滤波器之前、客户在可闻范围内有噪声。  添加滤波器可以解决可闻范围内的噪声、对吧?

    这可能取决于它们是如何测量该噪声的。  如果您在没有任何滤波器的情况下直接在 DAC 输出端进行测量、则您的仪器(例如 AP2)可能需要超出输入范围以适应更高频率的开关。  将降低分辨率、使其看起来在可闻范围内有更多噪声。

    如果您使用的是具有输出开关功能的 D 类放大器或 AB 类放大器(斩波、"高效率"模式)、则可将 Δ-Σ 调制器产生的带外噪声调制回可闻范围。  添加 LPF 滤波器将衰减该噪声、然后可以对其进行调制。

    谢谢、

    Paul