This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:OPA1656

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1656, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983181/opa1656-opa1656

器件型号:OPA1656
主题中讨论的其他器件: LM27762

您好、先生、

您是否具有适用于 OPA1656的差分转单端参考电路?

我的客户希望在耳机应用中使用 OPA1656、谢谢。 (CXD3782是差分输出)

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    我已经进行了一个仿真、展示了如何从 CXD3782或 LM27762获取差分信号并将差分信号输入 OPA1656以转换为单端信号。 可以在该帖子的底部找到仿真。 您可以看到输出电压等于 Vout =(Vout P - Vout N)+ Vcm。 我将此设置作为单电源系统。 不过、您可以使其成为双电源、并根据需要将 VCM 移至中间轨或0V。 此外、如果电阻器不像我所做的那样匹配、我还有一篇有关数学的便利文章的链接。 这也可以在该帖子的底部找到。  

    在下面、您可以看到我的电路仿真结果。  

      

    e2e.ti.com/.../7750.OPA1656-Differential-input-single-output.TSC

    www.ti.com/.../sbaa229.pdf