This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211问题

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983340/pcm9211-pcm9211-problem

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211

你好!  我们正在研究用 PCM9211/DIX9211取代 WM8805的可行性。 快速问题需要与大家再次确认,1)如果我们不使用 PCM9211的 ADC 功能,我们是否可以将这些引脚单独保留(甚至不连接引脚46中的电源)? 2) 2) PCM 和 DIX 版本之间的唯一区别是 PCM 具有 ADC 功能、DIX 没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    如果 ADC 未使用、我们建议将 VCCAD 引脚接地并将其他引脚单独接地。 ADC 是 PCM 和 DIX 之间的唯一区别。

    最棒的

    Zak