This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982902/pcm9211-pcm9211

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211

你好! 如果我不使用 ADC 功能、我是否可以将这些引脚(44-48)单独保留(甚至不在引脚.46中连接任何电源)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是如果您不使用 ADC、则建议将 ADC 电源引脚连接到 GND 并使其他引脚保持悬空。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    谢谢。 此外、PCM9211和 DIX9211之间的唯一区别是 PCM 具有 ADC 功能、DIX 没有?

    谢谢

    此致

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    是的、这是器件之间的唯一区别。

    最棒的

    Zak