This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900:TI 是否有部件将 DMIC 转换为 USB?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120, TLV320ADC3101, PCMD3140, PCMD3180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983164/pcm2900-does-ti-have-part-to-convert-dmic-to-usb

器件型号:PCM2900
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5120TLV320ADC3101PCMD3140PCMD3180

您好!

我的客户希望将 DMIC 转换为 USB。 它可以通过 USB 麦克风连接到 PC。

我们是否有这种 ASIC?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在发布此帖子时、TI 不提供单 IC 解决方案来从 D-Mic 转 USB。

    我们有许多可接受 D-Mic 输入的 ADC 器件、例如 TLV320ADC5120或 TLV320ADC3101、我们还在 PCMD3180和 PCMD3140器件中提供专用的 PDM 到 I2S (或 TDM/LJ/RJ)转换器。