This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有 I2S 或 USB 接口编解码器解决方案来支持 NVIDIA Jetson 平台、Linux OS?

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983301/do-we-have-i2s-or-usb-interface-codec-solution-to-support-nvidia-jetson-platform-linux-os

主题中讨论的其他器件:PCM2900C

大家好、  

如标题所述、 我们是否有 I2S 或 USB 接口编解码器解决方案来支持 NVIDIA Jetson 平台、Linux OS?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会提供更多有关您要完成的任务的信息?  TI 在 PCM2900C 系列器件中提供有限的 USB 音频编解码器产品系列。  除此之外、在发布此帖子时、TI 没有太多其他选项可用于 USB 音频集线器/ADC/编解码器类型器件。   

    如果 USB 转 I2S 桥接器已经存在、那么我们就有机会从我们的产品系列中提供下游编解码器/ ADC 功能。  许多器件都有公共 Linux 驱动程序、客户将拥有特定的内核/操作系统端口。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/773056?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq:true