This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1804-Q1:检查规格

Guru**** 2384260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1804, PCM1804-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983142/pcm1804-q1-checking-specifications

器件型号:PCM1804-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1804

是否要检查 PCM1804-Q1是否可用作家庭音频应用的 PCM1804替代产品?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    使用 PCM1804-Q1替换 PCM1804时、不存在任何功能设计问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、Collin。