This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:适用于 TAS2557的 PurePath 控制台插件

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983092/tas2557-purepath-console-plugin-for-tas2557

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件:TAS2555

您好!

很抱歉、我们多次询问我们的问题。

我们有一个将投入生产的设计。  它是围绕 TAS2555设计的、但遗憾的是、这些器件的交货周期很长。  我在一段时间前发布了一个问题、询问如何将 TAS2557用作直接替换器件。  我们构建了原型板、但它们不适用于当前设置文件。

我没有意识到我们需要一个全新的模块来生成2557的设置。  我相信我填写了申请表,但我无法知道需要多长时间。   

验证此器件功能会阻碍生产。

是否有任何方法可以更快地交付此插件?  在此之前、是否有办法让拥有该插件的应用工程师为我们生成一个插件?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    无需担心反复的查询渠道。 我们努力尽快为您获取插件。 我认为将该插件最快地发送给您、但我也会与团队联系、以了解为您生成新文件的可能性。  

    此致、  

    Justin Beigel