This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820:功耗

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1820, TLV320ADC6140, PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/983039/pcm1820-power-consumption

部件号:PCM1820
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140PCM1840

96KHz 时 PCM1820和1840的实际功耗是多少? 数据表未提供有效的数字。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    PCM1840的功耗与 TLV320ADC6140相同、此信息可在不同工作模式下的功耗矩阵应用手册中找到、因此您可以查看适用于您打算如何配置 PCM1840的章节。

    PCM1820尚未完全发布、因此我们仍在收集数据以整合类似的应用手册。

    最棒的

    Zak