This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, ADC3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982235/tlv320adc3140-tlv320adc3140

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件: ADC3140EVM-PDK

如何在此 TLV320ADC3140中配置寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表应用部分提供了一些示例寄存器脚本。  或者、您也可以购买 ADC3140EVM-PDK 评估板和 GUI、这样可以非常轻松地按预期配置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用 i2c 为 ADC 发送一些示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshata、

    GUI 中有可用于初始配置的预设、以及数据表应用部分中用于基本启动配置的示例脚本。

    最棒的

    Zak