This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:PCM5101A 和 PCM5100之间的差异

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A, PCM5100, PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982893/pcm5101a-difference-between-pcm5101a-and-pcm5100

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件: PCM5100PCM5101

尊敬的 TI 团队

请告诉我 PCM5101A 和 PCM5100之间的区别。
当我查看数据表时、似乎电源电压值存在差异。 如果还有其他问题、请告诉我。

作为背景、我们的客户使用 PCM5101A、但 PCM5101A 的交付日期不是很及时、我们正在考虑是否使用 PCM5100。
(顺便说一下、我们的客户知道不建议在新设计中使用 PCM5100。)

如果您能告诉我、我会很高兴。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    应将 PCM5101A 与 PCM5101 (而非 PCM5100)进行比较。  x01比 x00具有6dB 的更高 SNR 和更低的 THD。   

    A 版本提高了良率、增加了1.8V 数字逻辑支持、并改善了启动/自动静音噼啪噪声。  非 A 版本的输出失调电压可能大于10mV、因此当应用音频输入时、失调电压将校准出来。  校准可能会导致卡嗒或爆裂噪音。   

    PCM510xA 和 PCM510x 上都存在噼啪/喀哒声噪声、但-A 版本的噪声大幅降低。

    如果客户具有良好的外部静音功能并且未使用1.8V 逻辑、则可以使用非 A 版本。

    谢谢、

    Paul