This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC3140, ADC3140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982814/tlv320adc3140-tlv320adc3140

器件型号:TLV320ADC3140
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140ADC3140EVM-PDK

我能否获得该器件的一些示例代码。如何写入寄存器和从寄存器中读取、以及为 i2c 通信配置哪些寄存器以与 esp32 arduino.please 进行通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对 TLV320ADC3140器件的专用 C 代码示例。  TI 确实为 TLV320ADC5140提供了 Linux 驱动程序、通过该驱动程序、.h 文件可以很好地转换为 C 代码项目、.c 文件可用作不同函数调用和某些启动例程的基础。

    ADC3140EVM-PDK 是评估产品的好方法、您可以直接将 GUI 的寄存器内容转储到头文件或伪代码样式输出中、从而轻松实现终端系统集成。