This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251-SW:扬声器的特性数据

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, LEARNINGBOARD-SW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982621/tas3251-sw-characteristics-data-of-the-speaker

器件型号:TAS3251-SW
主题中讨论的其他器件:TAS3251LEARNINGBOARD-SW

大家好、

 

我有 TAS3251评估板、我需要扬声器的特性来调试声音。 但我没有学习板。

扬声器供应商是否可以提供偏移限制器? 我能否使用 LEARNINGBOARD-SW 导出一组初始系数

定义 SOA (我有扬声器类型、扬声器区域、端口区域、BL、扬声器功率限制和其他扬声器参数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 提供了基于 PPC3的 LEARNINGBOARD 及其软件来表征扬声器的特性。

    智能放大器算法需要 Thiele-small 模型参数。 如果扬声器供应商可以提供参数、则最好使用。

    您可以找到有关 TAS3251 PPC3 GUI 的"特性"块的更多详细信息。

    BTW、中/高功率应用中的扬声器通常不需要智能放大器功能。 智能放大器对于小型扬声器更有意义、例如手机、平板电脑等上的扬声器

    谢谢!

    此致、

    Sam